This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3703:适用于 Windows 10的闪存工具

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3703, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651183/am3703-flash-tool-for-windows-10

器件型号:AM3703
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我有一位客户一直依赖旧的 Windows XP 计算机使用 TI 的闪存工具 v1.5.1.0来刷写其 AM3703。

他们希望在 Windows XP 计算机崩溃的情况下有一个更新的过程。 公司的其他部分正在迁移到 Windows 10。

我已将其链接到我们的闪存工具 v1.6、但是否有任何选项可用于 Windows 10?  

Uniflash4是否可行? 他们尝试了 Uniflash3,但无法到达任何地方。 它们使用 Micron NAND。

谢谢! 如果您有任何疑问、请告诉我。

此致、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、

    很抱歉、我们目前没有一个好的 Windows 10解决方案。 在 Windows 10上使用旧版本 Windows 的虚拟机可能可以工作,但我没有尝试过。

    据我所知、Uniflash 不适用于 AM37xx。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    您是否成功使用了该工具?
    如果是-如何?

    谢谢、
    已运行
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于有类似问题的任何人:
    闪存工具可用于 Windows 7、10、64位。
    它需要"以管理员身份运行"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ranchu、

    该客户能够让 Flash 1.6在 Windows 7 32位上运行。

    此致、

    Ryan B.