This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/66AK2H14:从这里(哪个核心 ARM/C66 DSP) TI-RTOS 或 SYS/BIOS 开始引导

Guru**** 2959840 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14, 66AK2H12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652011/rtos-66ak2h14-from-where-which-core-arm-c66-dsp-ti-rtos-or-sys-bios-start-booting

器件型号:66AK2H14
主题中讨论的其他器件: 66AK2H12

工具/软件:TI-RTOS

您好!

    我们将66AK214处理器与 TI-RTOS/SYS-BIOS 和 Code Composer Studio IDE 搭配使用。


从何处(哪个内核 ARM/C66 DSP) TI-RTOS 或 SYS/BIOS 开始引导?

如果它从 ARM 引导、那么它从哪个(如 ARM1/ARM2/ARM3/ARM4、因为66AK2H14中有4个 ARM)开始引导? 类似地、如果它从 DSP 引导、则从 DSP 引导(如 DSP1/DSP2/DSP3/DSP4.....) DSP8、因为66AK2H14中有8个 DSP)。

请帮助我尽快解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以提供帮助的同事已收到有关您的查询的通知。 我们的回复因节假日而延迟。
    感谢您的耐心等待。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aishwarya、

    66AK2H12处理器引导通常以 ARM 作为引导主控方进行引导、并引导 ARM1内核。 出于传统原因、还支持 DSP 引导、但 TI 提供的软件仅支持 ARM 作为引导主站。 当 ARM 是引导主控方时、ROM 引导加载程序首先引导 ARM1、ARM1反过来会使其他从内核退出复位状态并开始执行。

    有几个有用的资源可供您了解引导机制:

    ARM 引导加载程序用户指南(器件上 ARM ROM 引导加载程序的说明):
    www.ti.com/.../spruhj3.pdf


    基于 Processor SDK RTOS 次级引导加载程序的引导。 ARM 首先引导、然后使用用户级引导加载程序唤醒从内核。
    processors.wiki.ti.com/.../L

    Keystone II 器件的更多示例:
    processors.wiki.ti.com/.../KeystoneII_Boot_Examples

    希望这有助于您了解引导机制并提供 TI 提供的引导软件的指针。

    此致、
    Rahul