This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:错误的翻转/超时

Guru**** 2958890 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650853/tms320c6748-bad-turnaround-timeout

器件型号:TMS320C6748
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

同样、不确定这是与硬件还是代码相关的。  可能都是、但我不知道从哪里开始...

我们的器件由 USB 2.0供电。 加电时、有时无法正确枚举。  Windows 不读取 vender_id/hardware_id、则该 deice 被列为带有硬件 ID USB/未知的"未知设备"。 循环塞子有时会使其工作、通常不工作。

当前的解决方案是"Magic Hub"。 通过将器件插入未供电的集线器、然后再插入计算机、器件通常会正确枚举。 没有人知道原因。 我已在该组合中使用 USB 分析仪重新出现此问题。 记录的跟踪在早期的18字节器件响应数据包中显示"错误翻转/超时"、其中部分数据包包括 vender_id/hardware_id。  猜测此错误会阻止 Windows 识别设备并加载驱动程序。 器件会尝试发送此数据包3次、始终出错。

问题是、我不知道这意味着什么、原因可能是什么、或者如何解决。 我不知道要问谁。

显然需要 USB 2.0协议专家。 但在哪里可以找到其中的一个呢? 有人想要咨询工作?  

如果有任何帮助或建议,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否指定您在电路板上运行的软件?

    如果您正在寻找第三方合作伙伴、您可以看到 TI 与以下公司合作的公司列表:
    www.ti.com/.../sprw250.pdf

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DSP/BIOS 6.33.05.46

    使用 usblib_C674x_C6748控制 USB 外设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库尔特

    TI 不再维护或支持这一软件。 该软件于2009-2010年期间发布。

    我们在 RTOS 中支持的唯一 USB 驱动程序实现是 Processor SDK RTOS USB 驱动程序、它支持 USB MSC 和 USB 音频类以及 TI RTOS/SYSBIOS 6.42。
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_USB

    此致、

    Rahul