This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:NAND 文件系统错误

Guru**** 2963350 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649225/linux-am3352-nand-filesystem-error

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

最近、我们发现使用 TI AM3352系统时出现了严重问题。 在 AM3352对 NAND 闪存芯片进行一段时间的读写后、会发现文件系统为只读文件。 重新启动后、可能有几十秒的权限、然后几十秒后才读取。 当您向上看时、您会发现有点错误。 这应该是 ffff 至 ff7fff。 闪存芯片的型号为 MT29F4G08ABADAWP。            

请提供技术支持。 谢谢你      !!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用哪种 Linux 版本? 文件系统的类型是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    调试后发现:
    1、数据的错误与 ECC 校正无关、因为 ECC 校验信息全部为空、不能检查和校正底部。
    2、错误的数据是一个空白块。 不清楚 UBIFS 文件系统的块是什么。 为什么这段数据如此敏感?
    3、对于文件系统、如果数据在块擦除后不为空、则块可被标记为坏块。 如果在写入数据之前写入空白检查错误、则可以尽可能多地执行此操作。 查找是正常的,但文件系统不处理这些异常,而是直接报告系统错误。 这段数据到底是什么?
    4、可疑文件系统不够完善。 尝试重现问题后,我们更新最新的文件系统以执行测试,但改进文件系统是一种挽救措施。 有些机器很容易出现。 某些机器不会出现、并且未进行大量连续的读写测试
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请回答我的问题。 否则、我们将无法为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Linux 版本3.2.0 (较旧版本)、文件系统 UBIFS、也被估计为相对原始版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、v3.2已过时、TI 不再支持或维护。 请检查新的 Processor SDK 是否仍然存在此问题: www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-AM335X
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如您所说、这是旧版本的 SDK。 我们几年前使用过这款 AM335x 芯片、早期的 SDK 也比这更早。 硬件稳定后、SDK 不会再次进行更新。 在过去几年中、我们在此平台上开发了多种产品、并相应地开发了大量相关驱动程序。 新 SDK 内核为4.x、这些驱动程序不兼容。 为了解决问题、几乎不可能将所有驱动程序移植到新内核、并且工作量和时间几乎是不可行的。 同样、我们现在使用 Win7系统来查找错误。 Win10可能已修改此错误并建议进行所有升级。 这不是一种好方法、我们仍然希望能够修复原始的错误系统
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加林

    我理解您的立场、即您希望解决3.2 SDK 上的问题、但我们不能支持您的这一努力。 它听起来像是最近更改的内容、开始导致您看到的错误。 我想将您的注意力集中在这些变化上是最有意义的。 正如您所说的、您在 AM335x 上构建了许多产品、此问题似乎只是最近才出现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、错误日志、请参阅附件 ubifs_error.txt;        e2e.ti.com/.../ubifs_5F00_error.txt   

    2、TI 官方网站保持了3.2的核心、路径如下: http://git.ti.com/gitweb/? p=ti-linux-kernel/ti-linux-kernel.git;a=log;h=8518814021e098a07b305a3c98620fc414ac0f20。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加林

    在您的注释#2中、我们对树使用自动合并、但我们不支持自动合并、因此没有在该内核上进行进一步的 TI 开发。 我们只需提出 Linux 社区所做的任何更改。