请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 主题中讨论的其他器件:TVP5158
工具/软件:Linux
您好!
我的 SDK 为3.0.0.4。TVP5158驱动程序来自
。
我尝试使用 v4l2Capturedisplay 捕获来自 TVP5158的视频并成功。但它无法区分 FIDS。
如果我配置 v4l2_format fmt.pix.field = V4L2_field_interlaved。
它将打印:设置像素格式:无效参数
我可以配置 v4l2_format fmt.pix.field = V4L2_field_alternate。
但 FIDS 是随机的。