请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM8148 工具/软件:Linux
使用最新的 Ezsdk 和 DM8148 EVM,我从 ARM 端(Linux)分配了内存,并使用 Syslink 共享指向 DSP (TI-RTOS)的指针。 我从 Arm 中放置了一些数据、并且能够读取
从 DSP 端。 一旦我将 Fb0映射到同一指针位置,从 ARM 端读取的所有数据都会显示0x00,而在 DSP 端,它仍然显示旧值 。 在从任一内核更改数据时、我无法看到
其它内核上的任何数据更改。 如何解决此问题?