This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3XEVM:错误:链接[IssM2mResizer]名称与支持的链接不匹配。

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651380/tda3xevm-error-link-issm2mresizer-name-does-not-match-supported-links

器件型号:TDA3XEVM

我会说什么错、不能在引用 IssM2mResizer Link 的文件上运行 usecase-tool?

我还尝试通过 TI 的示例运行该工具(),但我始终得到:

错误:链接[IssM2mResizer]名称与支持的链接不匹配。 使用'-h'选项查看支持的链接列表!!!

在我使用'-h'选项的列表中、 IssM2mResizer 不会列出! 那么、为什么它在那里缺失呢? 我使用的是 VSDK 3.1版本。

感谢您的帮助!

此致、

Guenter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看来、vsdk_win32.exe 的给定二进制文件尚未使用新的 IssM2mResizer 链接进行编译(正如我听说过的、它是 VSDK3.x 中的新内容)。

    在我看到的 usecase.cpp 源代码中、它是可用的、但相应的 exe 文件的行为告诉我、它不包含此用例。 也许已经被遗忘了。

    由于重新编译需要 G++、bison 和 flex、因此我无法立即检查这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Guenter、

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哎呀、看起来它在 Windows 可执行文件中不可用。 请尝试 Linux 版本吗?

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时、我使用了 QtCreator for Windows、它包含 MinGW、因此所需的 g++编译器以及 Flex 和 Bison 工具、可以自行重建 usecas 工具、并且它可以正常工作。 由于我不需要为此结果更改源代码、因此它消除了我对交付的可执行文件是使用较旧的源代码状态构建的怀疑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这就是问题所在。

    Rgds、
    Brijesh