This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8168:在 Ubuntu 10.04上启动 dhcp3-server 到从 nand 引导时出错

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM8168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652241/linux-tms320dm8168-error-starting-dhcp3-server-on-ubuntu-10-04-to-booting-from-nand

器件型号:TMS320DM8168

工具/软件:Linux

大家好,

我正在创建新的 SD 卡,现在我想在 Ubuntu 10.04上配置 Dhcp3-server 以在没有 SD 卡的情况下进行操作。 但是,当我安装 dhcp3-server 时,我很难停止和启动此服务,并且失败了  

为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TMS320DM8168

    工具/软件:Linux

    您好,

    我想从 DHCP pn Ubuntu 10.04启动。 但这项服务无法启动或停止! 失败了!

    是否有人使用 DHCP 进行引导?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:)
    很抱歉给您! 我遇到了麻烦!
    我有疑问。

    您是否在 Ubuntu 10.04中使用 DHCP?
    此服务是安装的,但我无法启动或停止,无法在 bootargs 命令中配置!
    为什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    埃桑

    DHCP 在 Ubuntu 10.04和 EZSDK 5.05.02.00上工作正常。

    确保已成功执行以下脚本文件:
    TI-ezsdk_dm816x-EVM_5_05_02_00/setup.sh

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    不需要重新启动或停止或启动 DHCP 服务器,太可能了!

    以下是 exec 命令!!

    dm8168@dvr:~$ sudo service dhcp3-server start
    dhcp3-server:无法识别的服务
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ehsan Hemati"]dm8168@dvr:~$ sudo service dhcp3-server start
    dhcp3-server:无法识别的服务

    DHCP 服务器用于主机端(Linux/Windows PC)、而不是目标端(DM816x 板)。 我们使用 ISC-DHCP-server 进行了测试、但 dhcp3-server 也可能起作用。

    有关详细信息、请参阅以下 wiki 页面:

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否我不在目标上安装 Dhcp3 -server,我知道它必须安装在主机上。 (我的 Linux 为11.10)

    您是否在 Ubuntu 11.10上使用此服务?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃桑

    [引用 user="Ehsan Hemati">不能在目标上安装 Dhcp3 -server,我知道它必须安装在主机上。 (我的 Linux 为11.10)

    您必须在主机上安装 DHCP 服务器并在主机上启动它。

    Ubuntu 10.04 LTS 32位、Ubuntu 11.10 32位和 Ubuntu 12.04 LTS 32位已使用 DM816x EZSDK 5.05进行测试、工作正常。

    [引用 user="Ehsan Hemati"]您是否在 Ubuntu 11.10上使用此服务?

    否 我使用 ISC-DHCP-server、但 dhcp3-server 也可以正常工作。