This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3XEVM:如何在同一台显示器中同时显示4通道摄像头(CSI2)和1通道摄像头(VIP)?

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651514/tda3xevm-how-can-i-display-the-4-ch-camera-csi2-and-1-ch-camera-vip-together-in-the-same-monitor

器件型号:TDA3XEVM

您好!

我正在寻找将4通道摄像头(CSI2)和1通道摄像头(VIP)一起显示在同一显示器中的解决方案。

对于4通道摄像头(CSI2)、我使用 DS90UB964、

对于单通道摄像头(VIP)、我使用 DS90UB914。

如何 生成应用程序?

PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00_00中是否有可参考用例?

如果您知道解决方案或好主意、请告诉我。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    因此、这是可能的。 但没有用例。 我们有用于通过 CSI2捕获4个通道以及从 VIP 捕获的用例。 但它们是独立的用例。 您可以将它们合并。 这很有可能

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh

    正如您所说、我将它们合并(CSI-2和 VIP 用例)。
    但是、当我启用吹气源时、VIP 摄像机只会显示在监视器中。
     当我禁用吹气源时、CSI-2摄像头仅显示。
    目前、VIP 和 CSI-2不会同时显示。

    ===================================================================================================
    ChainCommon_StartCaptureDevice (
    链条_捕获_SRC_OV10635、
    pObj->CaptureOutWidth,
    pObj->CaptureOutHeight
    );
    ===================================================================================================

    此致、
    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    您如何将两个摄像头显示到显示屏上?
    您需要创建某种马赛克图像、并将所有五个图像包含在单个显示图像中、然后显示它。
    如果没有这种苔藓、它将只显示来自其中一个来源的图像。

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    我的应用包含以下结构。

    ===================================================================================================
    IssCapture -> Sync -> Alg_DmaSwMS -> Display_Video_1
    Capture -> Display_Video_2
    GrpxSrc -> Display_GRPX
    ===================================================================================================

    马赛克图像表示"ALG_DmaSwms"。 对吧?
    您能建议 CSI-2和 VIP 的应用结构吗?

    此致、
    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    是的、您必须使用 DMASWM、但在此之前、您需要使用 VPE 或亲吻调整器将图像缩放到较小的分辨率。

    流速是什么样的

    ISSCapture -> ISSResizer -> Merge -> Sync -> Alg_DmaSwMS -> Display
    Capture -> ISSreizer -> Merge

    您需要更改用例中的 reszer、merge、sync 和 dmaswms 链接的参数。 这取决于您希望在单个帧中显示5个通道的方式。

    此致、
    Brijesh