This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:用于回波消除的 Android HAL 层

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, TLV320AIC3007, PROCESSOR-SDK-AM57X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/640451/am5728-android-hal-layer-for-echo-cancellation

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3007

发件人字段:

 

客户 正利用 Android 的内置回声消除功能陷入困境。 我们收到一个错误消息、即即使 AM5728具有内置 DSP、硬件也无法支持回波抵消器。

 

  是否需要 HAL 层来启用此功能? 客户 在适用于 BeagleBoard 开发套件的 Android 版本中找不到任何内容。 是否有任何计划?

 

客户浏览了 e2e 站点,找不到任何信息,有一个专门从事回波抵消的外部合作伙伴列表,但是这些似乎是定制的回波抵消软件,只要 客户具有 Android 的 HAL 层,客户就不需要该软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rogerio、

    我已要求开发团队对此功能进行澄清、并将让您知道他们的返回结果。

    您是否知道他们使用的 Android Processor SDK 的哪个版本以及与此 EVM 一起使用的版本?

    Jason Reeder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、
    我不知道、但我已将此帖子的链接发送给提出问题的领域、因此我假设他将阅读您的问题并在此处发表评论。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与客户核实

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们最初在 AM5728开发套件的 BeagleBoard X15版本(http://www.ti.com/tool/tmdsevm572x)上对此进行了测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原始开发套件运行的是 Android 5.x、我们收到错误消息、表示 Android 没有使用回波抵消器所需的硬件资源。 我们现在使用的是与运行 Android 7.1.1的 TLV320AIC3007编解码器配对的定制 AM57x 平台、并获得相同的错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误了几周时间、我离开了办公桌。

    我的假设是您询问本课程: developer.android.com/.../AcousticEchoCanceler.html、对吧?

    与开发团队交谈后、我们的 Android 版本似乎目前不支持 AEC。 似乎需要进行一些开发工作来支持 DSP 上的 AEC、据我所知、这项工作目前并未列入我们的发展蓝图。 如果发生变化、我将在这里进行更新。

    Jason Reeder

    请注意、 本论坛支持的当前 Processor SDK Android (www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-AM57X)仍在 Marshmallow pastry 上。 计划于明年年初发布的 Oreo 糕点。