This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4377:Profibus 支持

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW, PROFIBUS, AM4379, AM4377

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652109/am4377-profibus-support

器件型号:AM4377
主题中讨论的其他器件:PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW、 PROFIBUS、 AM4379、

在 PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW() 中,

我只看到335x 和57x 支持 Profibus 主设备和从属设备、  是否有人知道 AM437X 支持或将支持 Profibus 主设备和从属设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AM4379可以在 PRU-ICSS1 (但在 PRU-ICSS0中不支持 Profibus)上支持 Profibus。 但是、我们的 AM4379 IDK 板没有用于 Profibus 连接的串行端口。 用户可以将 RS-485添加到他们的定制板中。

    谢谢、
    Paula
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 如果我在自己的 AM4377板上添加 RS485以使用 Profibus、我可以使用"PRU-ICSS-PROFIBUS-MASTER"和"PRU-ICSS-PROFIBUS-SAVe"来实现 PROFIBUS-SAVe" 通信、或者我需要从第三部分购买 PROTOL 封装。  对于、我看到"PRU-ICSS-PROFIBUS-MASTER"和"PRU-ICSS-PROFIBUS-salve"指定支持 AM335x 或 am52xx、但不支持 AM437X。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、如果您使用 AM4379并添加 RS485 、则需要修改 PRU-ICSS Profibus 从属设备才能与 AM437x 配合使用。 您可以在代码中搜索 使用#define AM335x (或 SOC_AM335、换句话说、搜索 AM3)的所有位置、并且您很可能需要为 AM437x 添加类似的代码/更改。

    您还可以检查另一个协议、例如 EtherCAT 从站、其中包括 AM437x、以便 了解 如何处理它。

    谢谢、

    Paula  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    立即了解、感谢您的回复!