请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 工具/软件:Linux
我们使用了 TI SDK 版本--software-dl.ti.com/.../index_FDS.html。
我们拥有基于 AM335x 处理器的产品、我们使用 Linux 3.14.26 作为软件。 我们使用的是以太网接口。
在初始化引导以太网接口后、链路建立、我们能够接收和传输数据包。 但在一段时间后、以太网接口无法正常工作。 我们无法接收数据包。
我们想知道造成以太网接收问题的原因,可能是在启动以太网接口初始化后,建立了链路,我们能够接收和发送数据包。 但在一段时间后、以太网接口无法正常工作。 我们无法接收数据包。
我们进行了调试、发现我们没有 接收到以太网'Rx 中断'。
RX0_CP 为 NULL (0000)。
因此、我们无法理解为什么 RX0_CP 变为 NULL? 我们如何调试这个问题?