This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:为 capped-VBR 提供 H.264编码器支持

Guru**** 2979020 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651196/am5728-h-264-encoder-support-for-capped-vbr

器件型号:AM5728

您好!

H264_Encoder_HDVICP 2是否支持 CAPT-VBR?
CAPT-VBR 似乎起作用、即使以可变位速率编码视频、附加此选项也不会生成超过指定位速率的数据。

控制它的编解码器端和固件(gstreamer、openmax、编解码器引擎等)对应于哪个?

此致、
新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以查看 h264编码用户指南以了解有关 VBR 的更多信息。
    我建议您检查 videnc2test 演示。 源代码可在此处找到:
    git.ti.com/.../videnc2test.c
    gst-Inspect ducatih264enc 可在 gstreamer case 中用于打印编码的属性。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Margarita、

    感谢您的快速回复。

    我通过查看编解码器的用户指南了解 VBR 支持、但我不知道 CAPT-VBR 是否支持它。
    它是在应用端实现的吗?
    请检查 VBR 和 CAPT-VBR 之间的差异。
    带电容的可变比特率
    www.sony.co.uk/.../video-security-vbr-with-cap

    此致、
    新义郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shigehiro Tsuda、您好!

    在 H.264编码器中不直接支持它。 但是、这应该使用 maxBitrate 来完成。   请参阅编码器用户指南以了解附录 N
    速率控制-高保真可变 比特率


    类似于 capped-vbr!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prashanth、您好!

    感谢您的快速回复。
    我知道 H.264编码器不直接支持它、它可以使用 maxBitrate 来完成。
    我知道 HF-VBR 与它类似。
    我将与我们的客户核实。

    此致、
    新义郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您的问题得到了答案、请按绿色按钮、以便问题可以解决。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Margarita、

    很抱歉,因为日本上周是新年假期,所以我迟到了。
    请关闭此问题。

    此致、
    新义郎