This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5728:EDMA3交叉开关配置

Guru**** 2956770 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652723/rtos-am5728-edma3-crossbar-configuration

器件型号:AM5728

工具/软件:TI-RTOS

您好的支持团队、

  我已下载 TI-RTOS SDK   processor_sdk_rtos_am57xx_4_00_00_04  ,并且正在 AM5728上测试独立 EDMA3驱动程序。

在独立 EDMA 上工作时是否需要配置 DMA 和 IRQ 交叉开关?

测试应用程序为  ti/edma3_LLD_2_12_04_28/examples/edma3_driver/src/main.c

我找不到 AM5728的配置平台?

平台位置为 ti/edma_LLD_2_12_04_28/packages/ti/sdo/edma3/drv/sample/src/platforms

您建议我使用 AM5728使用以下哪一个平台?

当测试 IER 寄存器设置正确时,即使 IPR 寄存器也设置为指示传输已完成,但我在目标缓冲区找不到任何内容?

可以指导我吗? 我缺少什么吗?

此致、

Pratik  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于 Keystone I/II 器件、在 EDMA3_LLD_2_12_xx_xx\examples\EDMA3_driver\evm6678 (例如)\sample_app 下有 CCS 工程。

    对于 AM57x 器件、在 Examples\EDMA3_driver 下有相同的测试应用:evmAM571/2x_A15/DSP/M4。 它们基于 makefile。 您可以构建并测试。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

       我正在尝试构建独立的 EDMA CCS 工程、如 本 用于构建 PDK 的 wiki 中所述、是否有任何 Wiki 或链接可与我共享以构建 EDMA3 CCS 工程?

    如果没有、如何构建这些基于 makefile 的 CCS 工程?

    此致、

    Pratik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该链接适用于 P-SDK RTOS 驱动程序示例、它们具有 CCS 工程、您可以导入和编译。 某些驱动程序(如 PCIe 和 UART)支持 EDMA、您可以导入 CCS 项目并练习 EDMA 如何集成到驱动程序示例中。

    如果您需要使用独立 EDMA 示例、这些示例来自 EDMA LLD 封装本身。 用户指南解释了如何使用 makefile 来构建它们:edma3_LLD_2_12_xx_xx\packages/ti\sda\edma3\drv 或 rm \docs。

    此致、Eric