请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X 工具/软件:Linux
大家好、我已经能够在基于 AM335x-evmsk 的定制板中配置 LCD、我在 LCD 上看到登录提示、但 Weston 无法启动、以下是日志:
日期:2017-10-04 UTC
[18:13:08.200] Weston 1.11.0
http://wayland.freedesktop.org
故障报告发送至: bugs.freedesktop.org/enter_bug.cgi
内部版本:1.10.93-2-g2d825ed configuration.ac:bump to version 1.11.0 for the official release (2016-05-31 17:10:40 -0700)
[18:13:08.202] OS:linux、4.9.28-rt16-g786e411b、#13 preempt armRT Thu Nove 2 07:17:29:29]最大
weston.ini'
值为28:18:13/ 0204ms 输出文件[8.13:2017/ v202]
[18:13:08.205]正在加载模块'/usr/lib/weston/drm-backend.so
[18:13:08.228]正在初始化 DRM 后端
[18:13:08.237]
正在加载模块'/usr/lib/weston/gl-renderer.so
无法加载模块:/usr/lib/gbm/gbm_dri.so:无法打开共享目标文件:没有此类文件或目录
加载模块:/dev/dri/card0 /usr/lib/gbm/gbm_gallium_drm.so:无法打开共享目标文件:没有
加载此类文件或目录: GBM_PVR.SO
找到有效的 GBM 后端:GBM_PVR.SO
[18:13:08.288]警告:没有 EGL_EXT_platform_BASE 支持或特定平台支持;返回到 eglGetDisplay。
[18:13:08.298]无法初始化显示
[18:13:08.298] EGL 错误状态:EGL_BAD_ALLOC (0x3003)
[18:13:08.299]未能初始化 EGL
[18:13:08.306]:
无法创建合成器 PVR:(错误):OpenServices:PVRDRV0
:无法连接至 PVRPVR:无法打开 PVRSRPV0。 [0、]
PVR:(错误):无法连接到服务[0、]
和来自 modetest 的输出:
尝试打开设备'i915'…… 尝试打开设备'Radeone'失败… …尝试打开设备'nouve'失败… …尝试打开设备'vmwgfx'失败… …尝试打开设备'omapdrm'失败… …尝试打开设备'exynos'失败… …尝试打开设备'tilcdc'失败…编码器完成 : ID CRTC 类型可能的 crtcs 可能的克隆 25. 24 LVDS 0x00000001 0x00000000 连接器: ID 编码器状态 名称 尺寸(mm) 模式编码器 26. 25 互联 LVDS-1 0x0 1 25 种模式: 名称刷新(Hz) hdisp HSS HSE htot vdisp VSS VSE vtot) 480x272 39 480 542 583 585 272 378 388 390标志:nhsync、nvsync;类型:首选、驱动 程序提示: 1 EDID: flags:不可改变的 blob BLOB: 值: 2 DPMS: flags:枚举 枚举:ON = 0待机= 1挂起= 2关闭= 3 值:0 CRTC: ID FB 位置 尺寸 24 29. (0、0)(480x272) 480x272 39 480 542 583 585 272 378 388 390标志:nhsync、nvsync;类型:首选、驱动 程序提示: 平面: ID CRTC fb CRTC x、y X、Y 伽马大小 可能的 crtcs 23. 24 29. 0、0 0、0 0 0x00000001 格式:RG16 BG24 XB24 props: 5类型: flags:不可 mutable 枚举 枚举:overlay=0 Primary =1 Cursor =2 值:1 帧缓冲区: ID 尺寸间距
对我来说一切都是正确的、但出于某种原因、Weston 无法启动。