This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/OMAP-L138:有关 Usg_create 的问题?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639909/rtos-omap-l138-question-about-umsg_create

器件型号:OMAP-L138

工具/软件:TI-RTOS

您好、香榭丽舍


客户使用 OMAP-L138、syslink、他在 ARM 内核上使用了 Usg_create()、他想知道  对 Usg_create()的 umsgParams 有哪些要求。  

umsgParams.poolCount = 50;
umsgParams.inboxCount = 45;
umsgParams.RegionID = 0;

谢谢。

Rgds
闪亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否使用最新的 TI RTOS 版本?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的回复。

    客户使用了 syslink_2_21_03_11。

    Rgds
    闪亮
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shine、

    有关 SysLink 的更多信息、请查看 API 参考文档:

    software-dl.ti.com/.../index.html

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    Sahin