This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Keystone 2 SerDes 用户指南中的预算规定有什么含义?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/640628/what-is-the-meaning-of-the-budget-regulations-in-the-keystone-2-serdes-user-s-guide

大家好

尽管预算的提供已在以下用户指南中公布、
我无法理解的部分(完整链路预算是3UI、因此通道是
如果完成额外的链路分析、通道偏移可能会更大。)

您能否按照自己的理解进行解释?

----------------------------------------
《KeyStone II 架构(SerDes)用户指南》

www.ti.com/.../spruho3a.pdf (第33页)


7.2建议的串行器/解串器 PCB 布局限制

•应分配所有四个互补传输对 RIOTXN/P3:0
 并作为单个网类别进行路由时、路由偏差不应更大
 传输线对之间小于100ps。 (完整链路预算是
 3UI、因此如果完成额外的链路分析、通道间偏差可能更大。)
----------------------------------------

此致、
霍玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的查询转发给硬件设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍马、

    这是指整个端到端链路允许的总通道间偏移、该偏移在行业标准文档中定义。  我在这里看到、您是指 SRIO 的长度匹配指南。  SRIO 可通过背板进行路由。  因此、包含 KeyStone-II 器 件的卡上的 SERDES 路由仅是完整端到端链路的一部分。  如果您控制构成端到端链路的所有板、则可以管理链路的总偏斜。  否则、我们建议您遵循 SERDES UG 中提供的保守指导、并将通道间偏差限制为100ps。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom
    感谢您的回答。

    我了解到完整端到端链路的通道之间的总允许偏差容差= 3 UI。

    此致、
    霍玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom

    顺便说一下、尽管 KeyStone I 器件的硬件设计指南中将其描述为15ps、但该值是否符合3UI?
    KeyStone 的文档中没有对3 UI 的说明。

    www.integretek.com/.../HW-Design-Guide-For-Keystone-Devices-sprabi2b.pdf (第36页)

    此致、
    霍玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍马、

    UI 是与数据通信链接一起使用的一个常用术语。  它是单个位周期的单位间隔。  对于5Gbaud 下的 SRIO 操作、UI 为200ps。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,TOM-SAN

    我想知道、SRIO 通常使用的值不是200ps/5Gbaud)、
    KeyStone 1的 SERDES UG 中描述的15ps 满足3UI 的条件
    像 KeyStone 2、它是不是。

    --------------------------------------
    KeyStone 1 15 ps/?
    串行器/解串器 UG 并将通道间偏斜限制为15ps。

    KeyStone 2 100ps/3UI
    串行器/解串器 UG 并将通道间偏斜限制为100ps。
    --------------------------------------

    此致、
    霍玛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍马、

    正确的是、KeyStone-I 文档具有不必要的限制性。  我已经解释了 SRIO 标准中3UI 链路限制的意图以及 KeyStone-II 指导中针对单个卡建议的100ps 限制的目的。

    Tom