This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66ak2l06:66ak2l06

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2L06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649231/66ak2l06-66ak2l06

器件型号:66AK2L06

66ak2l06上是否有 PLL 锁定引脚输出。  我注意到在 JESD 接线注释"tidrek6"上、保留引脚显示为该输出。  该器件上是否使用了保留输出、如果是、它们的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的某些帖子没有被 xperts 回复的原因是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、
    很抱歉耽误您的回答。 大部分相应的团队都是在假期中工作的。

    我已将其转发给设计团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、
    K2L 上没有简单的 PLL 锁定引脚。 保留的引脚用于器件的内部测试、不支持客户使用。 如果您尝试确定是否设置了系统时钟、则可以使用 SYSCLKOUT 引脚来确定是否正确地对频率进行了编程。
    此致、Bill