This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM4379:EtherCAT 从站支持 AoE

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/643089/rtos-am4379-aoe-support-on-ethercat-slave

器件型号:AM4379

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的所有人:

是否可以在标准 TI ECS 示例中添加 AoE (EtherCAT 上的 ADS)支持?

我已经看到 AoE 在完整 的 v5.11 EtherCAT 从站堆栈中受支持、但我想知道这是否可以在 TI ECS 示例上轻松启用

此致、提前感谢您、

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrea
    很抱歉耽误你的时间。
    我看不到对预编译二进制库的支持。
    启用它的唯一方法是使用完整的应用程序。
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="David Zaucha]Andrea
    很抱歉耽误你的时间。
    我看不到对预编译二进制库的支持。
    启用它的唯一方法是使用完整的应用程序。
    [/报价]

    平均时间内、我完成了我的研究。

    正确:不支持使用标准二进制文件。 您需要构建完整的应用、但这还不够:您还需要更改 ESI 以添加 AoE 邮箱(默认情况下禁用)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrea

    谢谢你。 这是一个非常好的更新!

    David