器件型号:66AK2E02
工具/软件:Linux
您好!
我们正在尝试使用 UART 引导模式在我们的定制 k2e 板中引导 u-boot。 在快速入门指南中、要使用 UART 引导模式、我们必须将引导模式引脚[1、2、3]设置为"111"。一旦设置了该引脚、 在引导模式引脚12中选择端口0、根据指南、我们应该会看到 UART 0控制台中的字符"C"连接到波特率为115200且无奇偶校验和一个停止位的 PC。 但我们无法获得"C"字符、但打印了一些未知字符。 因此、我们怀疑波特率并探测 UART TX。 通过分析波形、数据以74400波特率发送。 为什么 K2以较低的波特率发送数据? 我们是否缺少更多的引导配置?
此致、
Sathish