This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8148:DM8148触摸屏鼠标光标抖动

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651025/linux-tms320dm8148-dm8148-touchscreen-mouse-cursor-jitter

器件型号:TMS320DM8148

工具/软件:Linux

您好!

我使用的是定制的 dm8148板。以下是我遇到的内容:

当我使用 LCD-RES 时、我会按一次。  鼠标光标 将抖动。

我更改了$(rootfs)/etc/init.d/matrix-gui-e、将"export QWS_mouse_proto ="Tslib:/dev/input/event0 Auto:/dev/input/mice "替换为"export QWS_mouse_proto ="Tslib:/dev/input/event0 "

它可以更好地工作、但仍然有 一些抖动。

我尝试一些方法来改进这一点。下面是我尝试的:

(1)更改 .debounce_max       = 10、.debounce_tol       = 30、.debounce_rep       = 1、

(2)更改 ts.conf  模块 pthres Pmin=1 \ 模块抖动 delts=100

(3)降低 SPI 和 AD 频率、只是降低抖动、而不 消除

(4)使用 spidev_test 应用程序测试 SPI、结果正确。

有那么多导线、它在 LCD 电容器上工作正常。

我使用 ts_print 来检查点地址。如果我在某个点继续按、x/y  是一个或两个像素的差值,、因此我认为 LCD 工作正常、但 QT 看起来不正常。

下面是我的问题:

(1)软件是否有去抖的地方?

(2) ts_print 结果正常、那么可能只会出现 QT 显示问题吗?

(3)我曾使用 spidev_test 检查 SPI 硬件设计、但 TI 可能有另一种方法可以排除硬件设计问题?

将应用所有帮助~

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否使用 DM814x EZSDK 5.05.02.00?

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel

    感谢您的回复。

    我使用 DM814x DVRRDK 软件包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅以下文章。 它也对 DM814x DVRRDK 有效。

    e2e.ti.com/.../426680
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel  

    感谢您的建议。

    我将首先检查我的硬件设计。谢谢。