This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/OMAP-L138:如何从 RTOS 4.0升级到 RTOS 4.1

Guru**** 2600335 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSLCDK138, TMDSLCDK6748, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/644404/rtos-omap-l138-how-to-upgrade-from-rtos-4-0-to-rtos-4-1

器件型号:OMAP-L138
主题中讨论的其他器件:TMDSLCDK138TMDSLCDK6748CCStudioOMAPL138

工具/软件:TI-RTOS

您好!

目前、我将 CCS 7.2与 Processor SDK RTOS 04.00和硬件 TMDSLCDK6748 (更高版本的 TMDSLCDK138)配合使用、工作正常。 现在、我要升级到 Processor SDK RTOS 04.01 (特别是 USB 支持)。

升级到 RTOS 04.01的最佳方法是什么?

我还需要升级 CCS 吗?

我可以下载新版本 RTOS 04.01并执行它、还是需要先卸载旧版本?

此致、

广告

PS:备注:在 CCS 中、我收到消息 Update Available for ARM Compiler Tools、16.6.6、com.ti.cgt.tms470.16.win32.feature.group、但如果我继续安装更新、我将收到以下错误消息:

卸载时出错
会话上下文为:(profile=EPP.PACKAGE.CPP、phy=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Uninstall、操作数=[r]com.ti.dvt.analysis.traceviewer 4.1.0.201705251038 ->空、action=com.ti.ccstudio .p2.actions.RunCommandAction)。
命令失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    从此处下载最新的 TI RTOS 和推荐的 CCS 版本:
    www.ti.com/.../processor-sdk-omapl138
    -->实际 RTOS SDK 的链接:
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
    并执行它。 您不需要旧的 SDK 版本。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    在安装了 RTOS 4.0和 CCS 7.2的 PC 中、我下载了 RTOS 4.1文件并执行了该文件、结果一切正常。 然后、我启动 CCS 并选择安装新发现的组件、在安装过程中、我收到以下错误消息、如下所示。 现在、新 IPC 软件已正确安装、但未安装新的 EDMA3和新 PDK。

    要安装这些新的软件组件(EDMA3和 PDK)、我需要做什么?

    此致、

    AD van de Voort

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCS 应自动检测新安装的软件。
    我看不到错误消息。 是否可以在此处复制粘贴消息?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    现在我意识到图像不可读、以下是文本:

    弹出窗口显示:

    发现新的可安装产品
    C:\ti\EDMA3_LLD_2_12_05_29 [新增]
    C:\ti\ipc_3_46_02_04 [新增]
    C:\ti\pdk_omapl138_1_0_2 [新增]

    错误消息弹出窗口显示:

    原因:
    卸载时出错

    会话上下文为:(profile=EPP.PACKAGE.CPP、phy=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Uninstall、操作数=[r]com.ti.dvt.analysis.traceviewer 4.1.0.201705251038 ->空、action=com.ti.ccstudio .p2.actions.RunCommandAction)
    命令失败。

    此致、
    广告
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CCS 可能出现问题(当您尝试更新时)。 是否可以尝试从 RTOS 下载页面卸载并安装版本?
    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的建议、但由于我想将我的开发环境移至另一台 PC、因此我更喜欢在新 PC 上开始新的安装。 我必须等待新 PC 推出、以便您可以解决此问题。
    感谢您的支持、
    此致、
    广告
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 感谢您更新该主题。 请单击"此已解决我的问题"按钮。
    如果您遇到任何其他问题、请打开一个新主题。

    此致、
    Yordan