This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM388:DM388 IPNC CSK 应用

Guru**** 2956180 points

Other Parts Discussed in Thread: DM388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/648573/dm388-dm388-ipnc-csk-application

器件型号:DM388

您好!

我们使用的 DM388 CSK 和 IPNC 版本为3.9.1。  我们有以下问题:

1.我们要在视频上覆盖图形图像,在本例中,我们要将透明度设置为零。  请告诉我我们如何启用此功能、因为 DM388 CSK IPNC 中没有可用于 OSD 的文档。

2.我们希望开发我们的定制应用程序。  

   请告诉我、是否有任何与 API 和 API 用法相关的可用文档。

此致、

UMA Shanker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能不能共享您的电子邮件 ID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    us.gupta@spectross.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DM814X AM387X VPSS 视频驱动程序用户 Guide.pdf 介绍了如何实现透明以及如何以其他方式与 VPSS 进行交互。 我将通过电子邮件向您发送此文档的副本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回答。

    我们收到了"DM814X AM387X VPSS 视频驱动程序用户 Guide.pdf "。 =

    我们使用的是 DM388 CSK IPNC RDK。 请在应用侧告诉我、我们必须更新代码、并且提供的文档也适用于 DM388或不适用于 DM388?

    此致、
    UMA Shanker