This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:YAVTA 无法设置帧速率

Guru**** 2963650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650759/linux-am5728-yavta-can-not-set-frame-rate

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我遇到了网站上显示的问题:  我尝试了代码:yavta -C10 -fYUYV -F0130_1.YUV -s1280x720 -T30/1 /dev/video1. 但是、它表明这些工具无法设置帧速率。

您 能给我一些建议来解决这个问题吗?

谢谢(&C)!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想问您另一个关于网站的问题,我以前问过一些问题,现在问题还没有解决。 我想 重新构建插件 v4l2src,我尝试 了您以前提供的建议,但运行代码时遇到了问题:git git://arago-project.org/git/projects/oe-layersetup.git tisdk 克隆。

    因此、如果我没有按网站所示对工具进行 bitbake、我将无法执行以下步骤。 问题在于:

    那么、您能帮我解决上述两个问题吗?

    谢谢(&C)!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有关构建 PSDK 的信息、请查看此指南:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Building_The_SDK

    我建议您查看防火墙后面的章节。

    如果您使用的 PSDK 不是最新版本、请查看同一指南中的存档版本一章。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我使用的是4.0 SDK。我并不真正理解您对防火墙后面的章节的建议
    我已经浏览过这个网站、没有办法解决这个问题、所以可以给我一些其他有用的建议来解决这个问题。
    谢谢(&C)!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我尝试了我的一边。 我没有看到此问题:
    Git 克隆 git://arago-project.org/git/projects/oe-layersetup.git tisdk1
    正在克隆到'tisdk1'...
    远程:计数对象:1024、完成。
    远程:压缩对象:100%(1015/1015)、完成。
    远程:总共1024 (增量745)、重复使用0 (增量0)
    接收对象:100%(1024/1024)、116.30 KiB | 144.00 KiB/s、完成。
    解析增量:100%(745/745)、完成。
    正在检查连接... 完成。

    我怀疑您的主机是否有问题。


    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我要关闭此主题。 请重新打开。

    BR
    玛格丽塔