This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:通过 DM388中的 HDCOMP OUT 实现捕获和显示

Guru**** 2957490 points

Other Parts Discussed in Thread: DM388, TVP7002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652189/linux-capture-display-through-hdcomp-out-in-dm388

主题中讨论的其他器件:DM388、 TVP7002

工具/软件:Linux

尊敬的 TI 专家:

我在定制的 DM388平台中。

我的简单用例是使用 HDDAC 的捕捉+显示(S 视频)输出。

那么、我的用例

   /*初始化 Capture Link 参数*/
   CaptureLink_CreateParams_Init (&capturePrm);
   CapturePrm.numVipInst = 1;
   CapturePrm.outQueParams[0].nextLink = gVdisModuleContext.displayId[VDIS_DEV_HDMI];
   CapturePrm.tilerEnable             = false;

   pCaptureInstPrm                    =&capturePrm.vipInst[0];
   pCaptureInstPrm->vipInstId         = system_capture_INST_VIP0_Porta;
   pCaptureInstPrm->videoDecoderId    = system_device_VID_DEC_TVP7002_DRV;
   pCaptureInstPrm->inDataFormat      = SYSTEM_DF_YUV422P;
   pCaptureInstPrm->标准          = SYSTEM_STD_1080p_60;
   pCaptureInstPrm->numOutput         = 1;

   pCaptureOutPrm                     =&pCaptureInstPrm->outParams[0];
   pCaptureOutPrm->dataFormat         = system_DF_YUV420SP_UV;
   pCaptureOutPrm->scEnable           = false;
   pCaptureOutPrm->outQueId           = 0;

   /*初始化显示链接参数*/
   MULTICH_INIT_STRUCT (DisplayLink_CreateParams、displayPrm);
   displayPrm.inQueParams[0].prevLinkId = gVcapModuleContext.captureId;
   displayPrm.inQueParams[0].prevLinkQueId = 0;
   displayPrm.displayRes = system_std_480i;
   displayPrm.displayId = display_link_display_BP0;

   /*创建链接*/
   /*创建捕获链接。*/
   System_linkCreate (gVcapModuleContext.captureId、&capturePrm、sizeof (capturePrm));
   /*创建显示链接。*/
   System_linkCreate (gVdisModuleContext.displayId[VDIS_DEV_HDMI]、&displayPrm、sizeof (displayPrm));

   ADV723输入必须采用相同的视频格式、隔行 PAL 或 NTSC

   那么、需要将它配置为 HDCOMP 的格式

   HDMI 与 HDCOMP 混合。


   此致、

   Rajesh Kannan S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajesh、

    我将通知 IPNC RDK 团队寻求帮助。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、

    感谢您的回复。

    我无法创建720*480分辨率的显示链接。 它仅支持1080p???

    我应该在显示链接后提供一个与 NTSC/PAL 相关的分辨率输入!!!

    请让我再次解决这个问题。

    此致、

    Rajesh Kannan S