This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDXEVM8148:8148 Display2输出 CVBS[SD]在屏幕上握手

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639962/linux-tmdxevm8148-8148-display2-output-cvbs-sd-shaking-on-screen

器件型号:TMDXEVM8148

工具/软件:Linux

你(们)好  

我使 ti8148 Display2输出 CVBS 并显示在多个屏幕上。 当显示在电视屏幕上时、它看起来很稳定。

但像下面的视频一样、在许多 screen.e2e.ti.com/.../VID20171115185946.mp4上进行抖动

我的板设置:

CAT /sys/devices/platform/vpss/display2/timings

54000、720/12/68/64、480/5/41/5、0

NTSC、SD

以及如何使其稳定。

谢谢你。

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在这里使用的软件版本是什么?

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对我来说、这似乎是时间问题。
    我建议您查看此链接:
    e2e.ti.com/.../717
    您也可以在 e2e 中搜索类似的问题。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Margarita:
    很抱歉耽误你的时间。
    SDK 名称:
    TI-ezsdk_dm814x-EVM_5_05_02_00
    到目前为止、我没有找到任何有效的方法。
    谢谢你。
    Kevin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请检查此主题是否有帮助:
    e2e.ti.com/.../8383
    我还建议您查看此列表:
    e2e.ti.com/.../426680

    BR
    玛格丽塔