This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA756:DRA756的 TDP

Guru**** 2963730 points

Other Parts Discussed in Thread: DRA756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651340/dra756-tdp-of-dra756

器件型号:DRA756

DRA756的最大 TDP (热设计功率)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SENTHIL、

    我已将您的问题转交给热敏电阻专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SENTHIL、

    只是一次更新-散热专家将在2018年第1周结束前停止工作、并且可能会延迟响应。
    由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Senthil、

    TDP (热设计功率)由您的用例决定。

    从器件的角度来看、您必须做到这一点
    a)保持结温低于123C
    和
    b)限制高温运行、以满足器件的加电小时数限制。

    应使用散热的典型方法(例如风扇、散热器等);动态频率控制和适当选择 AVS 电压会限制发热。

    Kevin Lavery