This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] STARTERWARE-Sitara:根据 OPP 进行 PLL 配置

Guru**** 2609775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/647264/starterware-sitara-pll-configuration-according-to-opp

器件型号:STARTERWARE-Sitara

您好!

平台开发套件在  starterware 目录中包含一个引导加载程序项目、源文件包含 一些引用到 OPP 表的 PLL 设置。

我使用 SitaraAM3357。 数据表 包含 一章名为运行性能点(OPPS)、但我 错过了一些有关 PLL 配置的信息。

是否有人知道如何设置 EVM 独立 PLL 配置?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马克

    "但我漏掉了一些有关 PLL 配置的信息"

    对延迟答复表示歉意。 您希望澄清 TRM 中没有的哪些具体细节?
    请参阅此主题、其中讨论了类似问题 e2e.ti.com/.../524981 (主题帖上的第6篇帖子)

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lali、

    感谢你的答复。

    在引导加载程序项目内有一个名为"SBLPlatformPlllInit()的函数。 此函数包含一个具有 PLL 设置(MPU、内核、PER、disp)的段。 此配置与 EVM 无关、并以 OPP 表为基准。 数据表包含 OPP 表 、但我不了解如何设置本节的配置值的一些详细信息。

    Marc

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马克
    Lali 正在旅行,明天还会回来……很抱歉耽误你的时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马克

    我将对此进行研究。 我需要一些同事的帮助、他们目前正外出度假。
    因此、请在我尝试为您跟踪此信息时与我合作。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马克

    我想这里缺少的是时钟树工具。
    请在 www.ti.com/.../CLOCKTREETOOL 上查看
    希望这对您有所帮助。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马克

     Starterware 引导加载  程序中的值与 AM335x GEL 文件中使用的值匹配、AM335x GEL 文件通过从寄存器 SYSBOOT[15:14]确定输入时钟频率来将时钟配置为。 默认情况下、对于所有输入频率时钟、ARM 和 SYSPLL 配置为 OPP_NOM (600MHz)

    如果要更改 OPP、则可以参阅以下电子表格

    e2e.ti.com/.../AM335x_5F00_DPLL_5F00_Calc_5F00_v3.xls

    请注意、OPP 是内核电压和 PLL 时钟设置的组合、因此对于 OPP_OD 和 OPP_HIGH、请确保相应地配置 PMIC 的内核电压。  

    希望这能解决这个问题。

    此致、

    Rahul