This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EG-17:TDA2E-17 IVAHD 编码2560 * 1440 H.264无法达到30FPS。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA2E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/645324/linux-tda2eg-17-tda2e-17-ivahd-encoding-2560-1440-h-264-can-not-reach-30fps

器件型号:TDA2EG-17
主题中讨论的其他器件:TDA2E

工具/软件:Linux

您好,专家:

我们基于 VISION_SDK_2_12_0_2进行 TDA2E-17设计。

VIP 螺母4路1280*720@30FPS YUV 流。 TDA2E-17将其组合为2560*1440 @ 30FPS 视频。

使用 IVAHD 编码2560@1440帧速率仅达到~27 FPS。

我们发现 DDR 负载非常高。  

请检查是 IVAHD 配置问题还是 TDA2E-17性能有限。

此致!

韩涛

encodeparameter.txt 是 TDA2E 打印 IVA 动态参数。

1280dr load.txt 为1280*1440分辨率的 DDR 加载。 它是312MB/S

2560dr load.txt 为2560*1440分辨率的 DDR 加载。 它是1400MB/S

e2e.ti.com/.../encodeparameter.txte2e.ti.com/.../1280ddrload.txte2e.ti.com/.../2560ddrload.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是内部讨论的内容、我们得到答案后将返回。

    此致

    Yashwant  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan & Yashwant:

    我们已经解决了这个问题。

    此问题的根本原因是 TDA2E-17存储器带宽在此用户案例中受到限制。

    1.更改 H.264编码参数 pLinkDynPrm->intraFrameInterval   = 30; --pLinkDynPrm->intraFrameInterval   = 1;

       只需在 H.264上使用 I-frame。

    将编码方法从 H.264更改为 MJPEG。

    这两种方法可以在30FPS 速度下达到2560 * 1440。

    此致!

    韩涛