This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 监控产品的处理器选择

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/640849/processor-selection-for-surveillance-product

Thread 中讨论的其他器件:CC3200
大家好、
这是来自 Srishti I2I Biz Solutions 的 Vijay M。


对于我们的监控产品之一、我需要板/处理器以及参考/示例代码来完成以下列出的任务。  

1) 1)通过 WiFi 将高清摄像头(30fps/60fps)/麦克风捕获的视频/音频实时流式传输到云(可在 LTE 上选择)
2) 2)应能够与 PIR 运动传感器连接、以启动实时流式传输
3) 3)电路板应在 Linux 平台上运行、因此需要移植的 Linux 操作系统
5) 5)需要软件框架示例将视频/音频传输到云平台。

谢谢
Vijay  

电芯编号00821038992029

vijay.m@srishtibiz.in

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    了解 Sitara AM57x 处理器系列: www.ti.com/.../overview.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biser:

    我可以获得一些与我的要求非常接近的信息。   

    通过 Wi-Fi 实现视频/音频流传输的 SimpleLinkTmCC3200-OV788参考设计:
     
    我要寻找的板完全符合我的要求。  
    但是、所提供的源代码示例似乎基于专有操作系统。  
    我正在寻找对同一电路板的 Linux 支持、并提供了一些连接到云的视频/音频流示例。  
    在这方面的任何进一步帮助都将是很好的。  
    谢谢
    Vijay

     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不是 Sitara 板、在本论坛上不受支持。 请在以下论坛之一发布您的任何问题:
    对于 DM368: e2e.ti.com/.../100
    对于 CC3200: e2e.ti.com/.../968
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Biser。 我已在 CC3200论坛中发布了我的查询。