This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:用于 PMIC 的 AVS 和 DVS 驱动器

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/641824/tda3-driver-of-avs-and-dvs-for-pmic

器件型号:TDA3

您好!

让我谈谈用于 PMIC 的 AVS 和 DVS 驱动器。
TDA3x 的 VisionSDK 是否包含这些驱动程序?
我在 VisionSDK 中看不到驱动程序
请告诉我 Visionsdk 的路径。

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirioyasu、您好!

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hiroyasu:

    TDA3xx SoC 支持 AVS 0类。
    AVS 驱动程序是电压管理器电源管理 HAL (PMHAL)库的一部分。
    驱动程序位于此处: /ti_componities/drivers/ /packages/ti/drv/pm/include/prcm/pmhal_vm.h
    有关更多详细信息、请参阅此文档: www.ti.com/.../slva646.pdf。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh

    感谢你的答复。
    我明白了。

    此致
    高贵须