This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/66AK2H14:如何将 GPIO29实现为 GPIO_DIRECT_OUTPUT 引脚

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637647/rtos-66ak2h14-how-to-implement-gpio29-as-gpio_direction_output-pin

器件型号:66AK2H14

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的先生:

            我们希望将 GPIO29用作 GPIO_DIRECT_OUTPUT 引脚、根据您的给定示例、我们应将29位设置为输出。 但在 GPIO 数据表的方向寄存器(DIR)字段说明中、它们提到了16-31位是保留的。 那么、现在我们如何将29位设置为输出位呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的查询转发给硬件设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以在 ti/PDK 中使用 GPIO_setConfig_v1() /packages/ti/drv/gpio/src/v1/GPIO_v1.c. 您还可以参阅 ti/PDK 提供的 CSL 句柄 /packages/ti/csl/src/ip/gpio/V1/priv/gpio_v2.c.

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aishwarya、

    请参阅 E2E 帖子 

    Tom