This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/66AK2H14:当前建议在 Linux 下使用超链接的方式是什么?

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642114/linux-66ak2h14-what-is-the-current-recommended-way-of-using-hyperlink-under-linux

器件型号:66AK2H14

工具/软件:Linux

你好!

到目前为止、我们一直在使用 MCSDK-HPC 中的 OpenMP 和 OpenMPI、但由于 MCSDK 支持似乎已经结束、我们正在考虑将来使用 Processor SDK、我需要您在某些方面的建议。

如果 OpenMPI 不再可用、当前建议通过超链接进行通信的方式是什么?
使用 Processor SDK 时、OpenMP 是否仍然可用并在 Linux 上受支持?

此致、
格尔戈