This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6713B:TMS320C6713B

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642739/ccs-tms320c6713b-tms320c6713b

器件型号:TMS320C6713B

工具/软件:Code Composer Studio

我使用的是 TMS320C6713 DSK。 6713 dsk 诊断 v3.1和 CCS 3.1在 Windows 7中无法正常工作。  

我已安装 CCS 5.5、它正在工作。 但使用6713 dsk 诊断工具 v 3.1时诊断测试失败。

有人能帮我解决这个问题吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们的反馈将在此处发布、但请分享您使用的 SDK 版本?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此器件的 BSL 和诊断由电路板制造商提供支持。 CCSv 3.1在 Windows 7上不支持、因此这是预期的。 若要在 CCSv5.5中运行它、您需要将项目导入为旧版 CCSv3项目。

    此致、
    Rahul