This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2HV:NOR 初始化失败

Guru**** 2958490 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA2HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652516/linux-tda2hv-nor-initialization-failed

器件型号:TDA2HV

工具/软件:Linux

大家好、

我在 TDA2HV 定制板上工作。

我们的 NOR 与 TDA2xEVM 板相同、但唯一的区别在于 EVM 板有64MB、而定制板有32MB NOR。

我想在定制板上运行 Vision SDK 3.1中的 CSL_NOR_READ_WRITE 示例

那么、在该示例中、我必须做什么更改?

EVM 和定制板中的硬件设置相同。

我遇到 NOR 初始化失败错误。

此致、

Pratik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pratik、

    您需要根据连接的 NOR 更新 GPMC_ConfigNorDefault。 该表用于更新 GPMC_CONFIG 寄存器。
    如果定制板具有不同的引脚多路复用器、则您也应注意这一点。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    在哪里可以找到 TDA2HV 的 GPMC_CONFIG 寄存器表? 是否有任何参考?

    此致、
    Pratik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pratik、

    此表在 NOR_READ_WRITE 应用程序的 main.c 中定义。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    例如、我们已经使用 main.c 文件、在示例中配置了 GPMC_CONFIG 寄存器。

    1) 1)是否必须更改这些值或使用相同的值?我需要更改哪个值?

    2) 2)根据我们必须更改 GPMC_CONFIG 值的内容?

    3)在该示例中、当 NOT_OPEN 函数调用我获得的命令集值时为0xFFFF、但对于 AMD、它应该为0x0004。
    那么、您能不能说具体的问题是什么?

    此致、
    Pratik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik、

    在应用程序中、当您调用 GPMCMaskAddrSet 时、大小设置为64 MB。 您能将其更改为32 MB 并尝试一下。
    您能否确认我是否正确理解了您的问题、即定制电路板与 Spansion 异步 EVM 的定制电路板相同、也不闪存、但尺寸不同。

    此致、
    Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    EVM 和定制板上的 YAA 硬件配置相同。
    我们将 ti_components 示例中的 GPMCMaskAddrSet 宏更改为32 MB、但它不起作用。 我们收到 CFI 查询失败错误。

    我们还尝试在 VISION_SDK 用例中配置该示例、但该示例无法正常工作。 我们的程序在运行时是结构体。
    如果我们在程序开始时添加 printf、但它未显示在输出中。

    此致、
    Pratik。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik、

    您能否检查是否已正确设置交换机 SW5以访问 NOR?

    如果是、请尝试 EVM 上的 CSL_NOR_READ_WRITE 示例、看看它是否适合您。

    此致、

    Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    我们在 EVM 板上成功运行了该示例。

    但如果是定制板、则无法正常工作。
    我们为 NOR 配置的寄存器和所有连接都作为 NOR 进行连接、但不起作用。
    CFI 查询仍将出现。

    此致、
    Pratik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pratik、

    您能否在明天上午11点在 IST 设置 WebEx 通话以进一步调试此问题。
    同时还检查引脚多路复用是否正确完成。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    是的、我检查了所有引脚多路复用器、我认为这是可以的。
    如果可能、您可以安排今天的通话吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pratik、

    由于以前的承诺、我今天很忙。
    请明天上午11点拨打电话。
    谢谢。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    好的、没问题
    请向我提供您的 ID 和所有必要的信息、以便明天打电话。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是一个硬件问题、将在以下主题中进一步讨论: e2e.ti.com/.../2402033。
    该螺纹应关闭。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    谢谢

    此致、
    Pratik