请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:TMS320C6678尊敬的 TI 教授:
软件:CCS5.5 MCSDK 2.1.2.26
硬件:C6678 EVM
我想将程序引导至 NOR 闪存、我的代码大小为7070KB。它非常大、以至于引导工具无法将.out 转换为.dat。 如何解决此问题?(请勿使用 IIC second IBL)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 教授:
软件:CCS5.5 MCSDK 2.1.2.26
硬件:C6678 EVM
我想将程序引导至 NOR 闪存、我的代码大小为7070KB。它非常大、以至于引导工具无法将.out 转换为.dat。 如何解决此问题?(请勿使用 IIC second IBL)