This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] STARTERWARE-Sitara:UART4问题

Guru**** 2856630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651949/starterware-sitara-uart4-issue

器件型号:STARTERWARE-Sitara

我将 Starterware C 文件与 AM335x EVM 板一起使用、通过 UART4进行通信。 我们需要使用2个不同的 UART。

我们决定使用 UART4、因为配置文件2仅是支持 CAN 和2个不同 UART 的配置文件。

我们首先配置 L3和 L4接口时钟、然后对引脚进行多路复用、并设置波特率和中断。

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yash、

    您的问题是什么? 很难确定您所面临的问题是什么。
    你试过什么? 您看到了哪些错误?
    详细信息将帮助我们为您提供帮助。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lalindra、

    非常感谢您的回复。

    问题已解决。 我没有启用 UART4模块、这就是它没有发送或接收任何内容的原因。

    现在、我面临另一个问题。 在高速(460.8 kbps)下、UART4无法有效发送数据。 在接收器侧、我接收到损坏的数据。

    请帮我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yash、

    您是否正在使用 DMA?

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lali、

    否、我正在使用 FIFO。 FIFO 配置有问题。 如果我将 FIFO 配置为1字节触发级别、那么它将正常工作。

    如果我将 FIFO 配置为具有超过9字节的触发级别、那么它不起作用。

    耶什。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yash、

    我看到了之前的 e2e 帖子、想知道这里有什么可以帮助吗?
    e2e.ti.com/.../253940

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lali、

    感谢您的支持和帮助。

    您好、Biser、

    也感谢您的支持。


    --
    耶什