This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM4379:MLO 中的 SPI 闪存性能问题

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4379

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642621/rtos-am4379-spi-flash-performance-issue-in-mlo

器件型号:AM4379

工具/软件:TI-RTOS

您好、TI 团队、

我的板基于 Starterware/AM4379、从 SPI 闪存启动、但我们发现在 MLO 中将应用映像从 SPI 闪存复制到 DDR 至少需要6秒、如果我们在应用中执行相同的复制、则只需大约1秒。

那么、我们如何提高 MLO 的速度呢?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有两种方法可以提高引导速度。
    1.提高引导接口的速度。
    2.优化引导加载程序加载的引导映像的大小。

    这是另一个线程、客户在引导时遇到类似的延迟、并通过阻止堆加载来解决该延迟。 请参阅链接
    e2e.ti.com/.../621708

    此致、
    Rahul