This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:引导加载程序代码示例

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/641540/tms320c6657-example-boot-loader-code

器件型号:TMS320C6657

对于 C6657器件、是否有任何用于从 NOR 闪存引导的示例引导加载程序代码(直接引导、而非 IBL)? 我在安装目录中找不到任何文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的疑问转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sridar、您好!

    PDK 中的可用示例(我指的是机器 pdk_c667x_2_0_7上安装的示例)为:以太网、i2c、PCIe、SRIO。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 是的、我看到过这些示例。 查找特定于使用 EMIF16从 NOR 闪存直接引导的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    据我所知、我们没有此类代码可供共享。 让我与设计团队确认这一点。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    n`t,SDK 中没有 EMIF 或示例,因为我们的评估平台都没有并行 NOR 接口。

    请参阅此处链接中的 Keystone 引导加载程序资源和常见问题解答、其中我们提供了指向有用资源的链接、用户可以在这些器件上成功配置 EMIF 或进行引导:
    processors.wiki.ti.com/.../KeystoneI_Bootloader_Resources_and_FAQ

    它详细介绍了 NOR 闪存写入器以及如何为引导模式创建引导映像。

    此致。
    Rahul