请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X工具/软件:Linux
您好!
Sitara 入门套件已成功连接到 Ubuntu 16.04LTS。 CCS 版本为 :7.2.0.00013。 SDK 是最新的 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.01.00.06。 TFTP 加载 uboot 和内核 NFS 是可以的。 现在使用远程调试时出现问题、会出现这样的错误:
最终启动顺序出错
无法执行 MI 命令:
-target-select remote 192.168.0.155:10000
来自调试器后端的错误消息:
192.168.0.155:10000:连接超时。
192.168.0.155:10000:连接超时。
屏幕快照的图像就在这里。
调试配置如下所示:
我不知道导致错误的原因。 尽管 setup.sh 已成功运行、但一些环境变量未正确设置(这是一个通误的猜测。 我怀疑文件夹中的某些.sh 文件:/home/jeff/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.01.00.06/bin 应该再次运行?)。
我在论坛上搜索过。 尽管有一些类似的帖子、但它们对解决此问题没有帮助。
谢谢、