This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:Linux/DP83867IS:需要在 K2E 板上的 Linux 上使用 DP83867IS phy。

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651215/linux-linux-dp83867is-need-to-use-dp83867is-phy-at-linux-on-k2e-board

主题中讨论的其他器件:DP83867IS

工具/软件:Linux

你(们)好

在具有 66AK2E05 SoC 的定制板上、从端口0 (eth0)上只有一个 MAC 至 PHY 接口。 在我们的库仑板中、SGMII 参考时钟为125MHz。 我们在板上使用 DP83867IS phy。

 根据电路板配置、我们更改了 DTS 文件以删除用于评估板的第二个 MAC 至 PHY 接口。 在 phy 端、与 Linux 驱动程序一样、没有与 SGMII 模式(对于 DP83867)相关的配置、因此我只移植了 u-boot phy 驱动程序的设置。

启动时、Eth0接口被识别但无法正常工作(通过 ping 无法访问主机)。

我调试了更多内容、并将在 SOC 和我所访问的 SOC 上发送的数据包外转。 我可以看到、我们能够成功传输数据包、另一方正在重新接收这些数据包并回复、但 SOC 未接收这些数据包。

root@k2e-EVM:~# ifconfig  
eth0 Link encap:ethernet HWaddr B4:99:4C:12:38:08  
inet6 addr:fe80::b699:4cff:FE12:3808%763860/64范围:链接
运行多播 MTU:1500公制:1的上广播
RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
TX 数据包:31错误:0丢弃:0超限:0载波:0
冲突:0 txqueuelen:1000  
RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:4688 (4.5 KiB)

root@k2e-evm:~# ifconfig eth0 192.168.0.10 netmask 255.255.255.0
[124.187857] net eth0:添加地址01:00:5e:00:fc、类型3

root@k2e-evm:~# route 添加了默认 GW 192.168.0.1

然后我 Ping 了 SOC 本身

root@k2e-EVM:~# ping 192.168.0.10
ping 192.168.0.10 (192.168.0.10):56个数据字节
从192.168.0.10开始64字节:序列=0 TTL =64时间=0.094ms
从192.168.0.10开始64字节:SEQ=1 TTL=64 Time=0.052ms
从192.168.0.10开始64字节:SEQ=2 TTL=64 Time=0.052ms
^C
--192.168.0.10 ping 统计信息--
发送3个数据包、接收3个数据包、0%数据包丢失

成功了。  

但是、当我厌倦了对网关执行 Ping 操作时、它不是响应

root@k2e-EVM:~# ping 192.168.0.1  
ping 192.168.0.1 (192.168.0.1):56个数据字节
^C
--192.168.0.1 ping 统计信息--
发送5个数据包、接收0个数据包、100%数据包丢失

谢谢

王子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、王子、

    您使用的是哪个版本的 Processor SDK? 我签入了4.1版本、在 Linux 中提供了 dp83867驱动程序。 您认为这对您是有好处的吗? 在接收端、ICMP 应答数据包看起来是否正常? 如何执行入站 ping? tcpdump 是否显示任何内容?

    雷克斯