This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PROCESSOR-SDK-AM57X:PDK 组件头文件

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637091/rtos-processor-sdk-am57x-pdk-component-header-files

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在考虑为我们基于 AM572x 的电路板的客户将定制 PDK 封装在一起的可能性。 我注意到、许多 PDK 组件包括一些文件、例如 Settings.h、这些文件不是在 TI 针对上述 PDK 组件的 Gitorious epos 上跟踪的。 如何手动生成这些文件? 我希望能够克隆组件的 repo、修改源代码以完全支持我们的板、并生成所有必要文件、以便在安装 Processor SDK RTOS 时直接替换。

谢谢、

Matt Mckee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、是否有任何方法可以自动生成许多 Processor SDK RTOS 组件中的 Eclipse 元数据? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、

    我已确认 Settings.h 文件不在 TI 外部 GIT 中、我正在与团队内部核实为什么不将其签入到外部 GIT 中。 我还与软件团队联系、提供有关生成 exlipse 元数据的详细信息、但您可能还希望在 Code Composer Studio 论坛上进行检查、因为该元数据已添加到组件中、以便 CCS 能够从 SDK 中发现产品。

    此致、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道不包含 Settings.h 的部分原因是它是由"XDC 发行版"构建生成的、必须在 Processor SDK 发行版之前执行该构建。 但是、我觉得版本构建系统的某些部分未包含或更新。 例如、在 osal 目录中执行"XDC 发布"、在提交时从 TI 的 Gitorious 中签出、与最新 Processor SDK RTOS 发布中包含的内容匹配、由于 osal/build/buildlib.xs 中存在错误而导致出现错误。 由于 TI 在将处理器 SDK RTOS 版本封装之前确保所有版本的构建、因此我必须缺少一些其他配置文件或环境变量、这些文件或变量在文档和/或源代码中是不明显的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    开发团队正在研究这一问题。 n`t、建议从 GIT 下载并运行 XDC 发行版、因为这是 GIT 中唯一没有检入 μ C 的文件。