This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6472:是否有 ti 邮箱测试示例?

Guru**** 2862450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651115/rtos-tms320c6472-any-example-of-ti-mailbox-test

器件型号:TMS320C6472

工具/软件:TI-RTOS

我正在寻找一些用于测试 TI 邮箱的示例或材料。 MBX_CREATE、MBX_POST、MBX_PEND、..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    栋高、

    您是否使用 MCSDK 1.0? 您是否已浏览过它的示例? 这将是我推荐的第一个地方。

    此致、
    RandyP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongho Han:

    MBX_CREATE 的典型用法可能是:

    mbxProcess = MBX_create (sizeof (CtrlMsg)、THRPROCESS_MBXLENGTH、NULL);
    UTL_Assert (mbxProcess!= NULL);//如果失败,则停止目标并进行调试 

    您还可以在以下位置用作 TI 邮箱 MBX_CREATE、MBX_POST、MBX_PEND TMS320C6000 DSP/BIOS 5.x 应用编程接口(API)的参考:

    BR

    Tsvetolin Shulev