Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我一直在研究 OMAP-L138 SoM、到目前为止、我已设法使 DSP 和 ARM 内核通过 DspLink 进行通信。 但是、DspLink 对我们不有用、因为它仅支持 COFF 二进制文件、我们的项目大量使用 Starterware 示例、这些示例使用 ELF 库。 因此、我需要迁移到 SYS/BIOS 和 SysLink。
我已经安装了 SysLink、并且能够通过运行"run.sh"脚本运行"ex02_MessageQ/debug"目录中的示例可执行文件。 现在、我需要为 DSP 端创建一个项目、以定期将~8000个元素的浮点阵列发送到运行 Linux 的 ARM 内核(我以前可以通过 DspLink-MSGQ 以~10Mb/s 的速度执行此操作)。
为此、我尝试在 CCS v7中编译 SysLink 示例、但它抛出了几个错误(附加了构建日志)。 TI 的 Wiki 中有一个"为 SysLink 示例创建 CCS 项目"页面、但我听说"样片"现在已过时、因此我需要了解如何导入"示例"。 您会建议什么?
我的 TI 组件包括:
- SYS/BIOS 6.34.03.19
- CCS 7.2.0
- IPC 1.25.01.09
- XDC 工具3.24.05.48
- SysLink 2.21.03.11
而 ARM 正在运行 Linux Ångström 内核3.2.0
提前感谢