This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8127:bt1120数据采集

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651254/linux-tms320dm8127-bt1120-data-capture

器件型号:TMS320DM8127

工具/软件:Linux

e2e.ti.com/.../asamplesensor_5F00_1920x1080_5F00_Date_5F00_20_2D00_12_2D00_2017_5F00_Time_5F00_14_2D00_21_2D00_47.rarHi、全部

我的平台是 DM8127、RDK 是 rdk3.8.0。

我们使用 SoC 传感器将16位 YUV422数据输出到 dm8127。 接口是凸轮端口、bt1120数据。

现在,我使用 DCC 工具捕获原始数据,数据有一些问题。

原始数据见附录。

我设置 ISIF_MODESET 0x1000、ISIF_CCDCFG 0x8000、需要在哪里进行调整?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    我将通知 IPNC RDK 团队寻求帮助。

    此致、
    帕维尔