This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EG:TDA2x EG Q100级

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651869/tda2eg-tda2x-eg-q100-grade

器件型号:TDA2EG

你(们)好

我知道 Q100等级因  工作温度而异。

      部件工作温度等级的定义部件工作温度等级定义如下:

      0级:-40°C 至+150°C 的环境工作温度范围

      等级1:-40°C 至+125°C 的环境工作温度范围

      2级:-40°C 至+105°C 环境工作温度范围

      3级:-40°C 至+85°C 的环境工作温度范围

      4级:0°C 至+70°C 的环境工作温度范围

TDA2xEG 的工作温度等级是多少?

谢谢

JP PARK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据器件的数据手册、器件的工作结温范围为-40至+125度。
    您可以选中"表5-4. 建议运行条件"、在 DM 中:
    www.ti.com/.../tda2eg.pdf

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yordan

    感谢您的快速回复。
    感谢您的帮助、我们解决了这个问题。

    此致、
    JP PARK