请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSEVM6670
大家好、团队、
我找到了您放入入门套件的 DDR 存储器、即 K4B2G1646C-HH9 (DDR3-1333 (667MHz @ CL=9、tRCD =9、TRP=9) )停产(EOL):
为什么要在可供购买的入门套件中添加 EOL 组件?
不过,我发现 ISSI 提供了一些替代方案:
最后一个问题是:
这些产品是否可替代三星 的 K4B2G1646C-HCH9? 也许您建议使用 TMS320C6670的其他功能吗?
期待着答复。
此致、
Maciej