This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TDA3XEVM:不编译 DSS 示例

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652615/compiler-tda3xevm-dss-example-doesnt-compiles

器件型号:TDA3XEVM

工具/软件:TI C/C++编译器

Gmake 无法从 PDK 编译 DSS 示例:


C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\ti_components \drivers\pdk_01_08_00_16\packages >CD C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\ti_components \drivers\pdk_01_08_00_16\packages\ti\drv\v\v\v\vps\dss\displayss

C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\ti_components \drivers\pdk_01_08_00_16\packages/ti\drv\v\vps\examples\dss\displayDss>gmake
C:/ti/ccsv7/utils/cygwin/mkdir -p C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\ti_componels\drivers\pdk_01_08_00_16\packages/ti/binary/vps_examples_displayDss/obj/tda2xx-evm/ipu1_0/release
C:/ti/ccsv7/utils/cygwin/mkdir -p C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\ti_component \drivers\pdk_01_08_00_16\packages/ti/binary/vps_examples_displayDss/bin/tda2xx-EVM
C:/ti/ccsv7/utils/cygwin/mkdir -p C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\ti_componels\drivers\pdk_01_08_00_16\packages/ti/binary/vps_examples_displayDss/obj/tda2xx-evm/ipu1_0/release/.deps
C:/ti/ccsv7/utils/cygwin/mkdir -p C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\ti_componels\drivers\pdk_01_08_00_16\packages/ti/binary/vps_examples_displayDss/obj/tda2xx-evm/ipu1_0/release
C:/ti/ccsv7/utils/cygwin/mkdir -p C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\ti_componels\drivers\pdk_01_08_00_16\packages/ti/binary/vps_examples_displayDss/obj/tda2xx-evm/ipu1_0/release/.deps
C:/ti/ccsv7/utils/cygwin/mkdir -p C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\ti_componels\drivers\pdk_01_08_00_16\packages/ti/binary/vps_examples_displayDss/obj/tda2xx-evm/ipu1_0/release/vps_examples_displayDss_configuro
gmake CSL fvid2 vps_osal_tirtos vps_common vpslib vpsdrv vps_platforms vps_devices vps_boards pm_hal pm_lib vps_examples_utility i2c_lld bsp_i2c bsp_uart stw_fatlib stw_platform
gmake[1]:进入目录`C:/processor_sdk_vision_03_01_00_00/ti_component-drivers/pdk_01_08_00_16/packages/ti/drv/vPS/examples/dss/displayDss'
gmake -C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\ti_components \drivers\pdk_01_08_00_16\packages/ti/CSL -fmakefile.mk
gmake[2]:进入目录`C:/processor_sdk_vision_03_01_00_00/ti_compons/drivers/pdk_01_08_00_16/packages/ti/CSL'
C:/ti/ccsv7/utils/cygwin/mkdir -p C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\ti_components \drivers\pdk_01_08_00_16\packages/ti/binary/ti/cSL/obj/tda2xx/m4/release
C:/ti/ccsv7/utils/cygwin/mkdir -p C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\ti_componations\drivers\pdk_01_08_00_16\packages/ti/binary/ti/cSL/obj/tda2xx/m4/release/.deps
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:./soc/common/csl_device_xbar.c
C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS/bin/armcl -ppd=C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\ti_components\drivers\pdk_01_08_00_16\packages/ti/binary/ti/cs/obj/tda2xx/m4/release/.deps/device_xbar.p -ms -dma=inline -intrab_ipd_ine-ine-inline -influ_ipd_uni_ine-ine-ine-ine-inline -d_ipd_intrab-ine-ine-ine-ine-ine-ine-ine-ine-ines=eus_ipd_ine-inline -ine-intradi_ine-ine-ine-ine-ine-ine-ine-ine-ine-ine-influ_ipd_ipd_ine-ine-ine-ine-ine-ine-ine-ine-ine-intrendor_ipd_ipd_ine-ine-ine-ine-ine-ine-ine-ine-ine-ine-ine-ine-in /ti/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS/include -ea.sem4 i./SoC -I./arch/m4 -Isrc/IP/dCAN/V0 -I. -Isrc/IP/dCAN/V0/V0_0 -I. -Isrc/IP/EDMA/V1 -I. -Isrc/IP/elm/V0 -Isrc/IP/EMIF/V0 -Isrc/IP/EMIF/V0/V0_0 -Isrc/IP/ePWM/V0 -I -Isrc/IP/GPIO/V1 -I -Isrc/IP/GPMC/V1 -I. -Isrc/IP/i2c/V2 -Isrc/IP/l3fw/V0 -Isrc/IP/l4fw/V0 -I -Isrc/IP/邮箱/V0 -Isrc/IP/邮箱/V0/V0 -I -Isrc/IP/McASP/V0 -I. -Isrc/IP/mcspi/V0 -I. -Isrc/IP/MMC/V0 -I. -Isrc/IP/MMU/DSP/V0 -Isrc/IP/ ocmc/V0 -I. -Isrc/IP/PCIe/V1 -I. -Isrc/IP/QSPI/V1 -I -Isrc/IP/自旋锁/V0 -I. -Isrc/IP/定时器/V1 -I. -Isrc/IP/UART/V1 -I. -isrc/ip/03_timer/v0 -ic:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\ti_components \drivers\pdk_01_08_00_16\packages -ic:\processor_sdk_vision_03_00_01_00_00_组件\ti_video\tpdk_01_10_rtv/vision_000_10_10_rtvide\ti_000_000_0001_vide/t0001_vide_packages/ti_00_0001_vide_000_000_000_10_10_10_rtv/tv/t000_sdk/t000_packages/ti_000_000_000_000_000_rtv/tv/tv/t000_000_000_000_000_10_10_rtv/tv/t000_sdk/t000_packages/t000_000_sdk_000_000_000_000_000_000_packages/t000_rtv/t000_sdk_000_000_000_000_000_/soc/common/csl_device_xbar.c
PROCESSOR_BEGIN:CreateProcess (NULL、c:/ti/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS/bin/armcl -ppp=C:\processor_sdk_vision_03_01_00\ti_components\drivers\pdk_01_08_00_16\packages/ti/binary/ti/cSL/obj/tda2xx/release/.deps/release/ccsL_device_xbar_exit_ipd_ine-inline -d_intrab-ine-ine-ine-ine-ine-d_ipd_emd_ine-ine-ine-ine-ine-ine-ine-inline -intrab-ine-ine-ine-ine-ine-d_ipd_empf-ni_ine-ine-ine-ine-ine-ine-ine-intrab-ine-ine-ine-ine-ine-ine-ine-ine-ine-ine-ine-ine-intrab-empf-ine-ine-ine-ine-ine-ine-ine-inpf-inpf-inpf-inpf-inpf-nipd_ipd_ipd=-ine-/ti/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS/include -ea.sem4 i./SoC -I./arch/m4 -Isrc/IP/dCAN/V0 -I. -Isrc/IP/dCAN/V0/V0_0 -I. -Isrc/IP/EDMA/V1 -I. -Isrc/IP/elm/V0 -Isrc/IP/EMIF/V0 -Isrc/IP/EMIF/V0/V0_0 -Isrc/IP/ePWM/V0 -I -Isrc/IP/GPIO/V1 -I -Isrc/IP/GPMC/V1 -I. -Isrc/IP/i2c/V2 -Isrc/IP/l3fw/V0 -Isrc/IP/l4fw/V0 -I -Isrc/IP/邮箱/V0 -Isrc/IP/邮箱/V0/V0 -I -Isrc/IP/McASP/V0 -I. -Isrc/IP/mcspi/V0 -I. -Isrc/IP/MMC/V0 -I. -Isrc/IP/MMU/DSP/V0 -Isrc/IP/ ocmc/V0 -I. -Isrc/IP/PCIe/V1 -I. -Isrc/IP/QSPI/V1 -I -Isrc/IP/自旋锁/V0 -I. -Isrc/IP/定时器/V1 -I. -Isrc/IP/UART/V1 -I. -isrc/ip/03_timer/v0 -ic:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\ti_components \drivers\pdk_01_08_00_16\packages -ic:\processor_sdk_vision_03_00_01_00_00_组件\ti_07_video\tpdk_000_10_10_10_10_rts\ccs_000_000_000_10_10_10_rts\cs\cs=ti_000_000_000_000_0001_vide/tv/t000_packages/ti_00_000_000_000_000_0001_vide_10_000_000_000_10_10_10_rts\cs\cs\cs\ccs_000_000_000_000_000_000_000_000_000_000_000_0001_v/tv_packages/tv_000_000_000_000_000_000_000_000_10_000_000_000_000_000_rts\cs\cs\ccs_/soc/common/csl_device_xbar.c 失败。
make (e=2):═х єфрхЄё эрщЄш єърчрээ√щ Їрщы。
gmake[2]:***[C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\ti_components \drivers\pdk_01_08_00_16\packages/ti/binary/ti/CSL/obj/tda2xx/m4/release/CSL_device_Xbar.oem4]错误2.
gmake[2]:离开目录`C:/processor_sdk_vision_03_01_00_00/ti_compons/drivers/pdk_01_08_00_16/packages/ti/CSL'
gmaking[1]:***[CSL]错误2.
gmake[1]:离开目录`C:/processor_sdk_vision_03_01_00_00/ti_component-drivers/pdk_01_08_00_16/packages/ti/drv/vPS/examples/dss/displayDss'
gmake:***[ipu1_0]错误2.

C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\ti_components \drivers\pdk_01_08_00_16\packages/ti\drv\vps\examples\dss\displayDss>

某些消息具有损坏的字体字形 :(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    您应从 C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\ti_componels\drivers\pdk_01_08_00_16\packages/ti\build 文件夹构建 PDK 示例、然后它将起作用。 您需要指定构建目标。 例如 gmake -s

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然无法正常工作:

    C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\ti_components \drivers\pdk_01_08_00_16\packages/ti\build>gmake -s 示例
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:./soc/common/csl_device_xbar.c
    PROCESSOR_BEGIN:CreateProcess (NULL、c:/ti/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS/bin/armcl -ppp=C:\processor_sdk_vision_03_01_00\ti_components\drivers\pdk_01_08_00_16\packages/ti/binary/ti/cSL/obj/tda2xx/release/.deps/release/ccsL_device_xbar_exit_ipd_ine-inline -d_intrab-ine-ine-ine-ine-ine-d_ipd_emd_ine-ine-ine-ine-ine-ine-ine-inline -intrab-ine-ine-ine-ine-ine-d_ipd_empf-ni_ine-ine-ine-ine-ine-ine-ine-intrab-ine-ine-ine-ine-ine-ine-ine-ine-ine-ine-ine-ine-intrab-empf-ine-ine-ine-ine-ine-ine-ine-inpf-inpf-inpf-inpf-inpf-nipd_ipd_ipd=-ine-/ti/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS/include -ea.sem4 i./SoC -I./arch/m4 -Isrc/IP/dCAN/V0 -I. -Isrc/IP/dCAN/V0/V0_0 -I. -Isrc/IP/EDMA/V1 -I. -Isrc/IP/elm/V0 -Isrc/IP/EMIF/V0 -Isrc/IP/EMIF/V0/V0_0 -Isrc/IP/ePWM/V0 -I -Isrc/IP/GPIO/V1 -I -Isrc/IP/GPMC/V1 -I. -Isrc/IP/i2c/V2 -Isrc/IP/l3fw/V0 -Isrc/IP/l4fw/V0 -I -Isrc/IP/邮箱/V0 -Isrc/IP/邮箱/V0/V0 -I -Isrc/IP/McASP/V0 -I. -Isrc/IP/mcspi/V0 -I. -Isrc/IP/MMC/V0 -I. -Isrc/IP/MMU/DSP/V0 -Isrc/IP/ ocmc/V0 -I. -Isrc/IP/PCIe/V1 -I. -Isrc/IP/QSPI/V1 -I -Isrc/IP/自旋锁/V0 -I. -Isrc/IP/定时器/V1 -I. -Isrc/IP/UART/V1 -I. -isrc/ip/03_timer/v0 -ic:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\ti_components \drivers\pdk_01_08_00_16\packages -ic:\processor_sdk_vision_03_00_01_00_00_组件\ti_07_video\tpdk_000_10_10_10_10_rts\ccs_000_000_000_10_10_10_rts\cs\cs=ti_000_000_000_000_0001_vide/tv/t000_packages/ti_00_000_000_000_000_0001_vide_10_000_000_000_10_10_10_rts\cs\cs\cs\ccs_000_000_000_000_000_000_000_000_000_000_000_0001_v/tv_packages/tv_000_000_000_000_000_000_000_000_10_000_000_000_000_000_rts\cs\cs\ccs_/soc/common/csl_device_xbar.c 失败。
    make (e=2):═х єфрхЄё эрщЄш єърчрээ√щ Їрщы。
    gmake[3]:***[C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\ti_components \drivers\pdk_01_08_00_16\packages/ti/binary/ti/CSL/obj/tda2xx/m4/release/CSL_device_Xbar.oem4]错误2.
    gmaked[2]:***[CSL]错误2.
    gmaking[1]:***[ipu1_0]错误2.
    Gmake:***[CSL_EDMA_TEST_APP]错误2.

    C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\ti_components \drivers\pdk_01_08_00_16\packages/ti\build>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    在 Rules.make 中、指定了到各种编译器和 PDK 软件包的路径。

    您能否检查这些值是否正确。

    从日志中、看起来 PDK_INSTALL_PATH 设置不正确。

    此致、

    Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    有关 如何从 Vision SDK 构建 PDK 示例的更多详细信息、请参阅 wiki 链接 processors.wiki.ti.com/.../PDK_FAQ。

    此致、
    Rishabh