This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8147:如何在 DM8127上捕获 bt1120数据?

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642913/linux-tms320dm8147-how-to-capture-bt1120-data-on-dm8127

器件型号:TMS320DM8147

工具/软件:Linux

大家好

我的平台是 DM8127、RDK 是 rdk3.8.0。

当我将传感器输出 bt1120数据配置为 dm8127时。

我需要在哪里配置来告诉数据是 bt1120?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    据我所知、DM81x ISP 不支持 BT.1120 (尽管它支持 BT656)。  至少这一点在 TI TRM 中没有介绍!

    配置此类信息的理想位置 是 ISP/ISIF。 您可以查看 ISIF_CCDCFG。

    您可能需要在设备上添加 TVP5x 解码器!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ravikiran

    感谢您的回答。

    我们使用 SoC 传感器输出16位 YUV 数据。

    我看到了数据表:用于原始数据(高达16位)和 BT.656或 BT.1120 (8位和16位)的并行连接。

    如果我配置 ISIF_REC656IF 和 ISIF_CCDCFG,它可以捕获正确的映像吗?

    此致、Tim。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、您好!

    根据成像子系统指南、BT656是唯一受支持的选项。 寄存器手册也建议了同样的!
    但我现在已经查看了数据表,发现它同时支持这两个数据表!

    如果有一些未披露的信息,我不知道! 但我将介绍 ISS 文档,因为它包含了有关如何配置不同模式的所有详细信息!