This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:ARM VS DSP

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, AM5728, 66AK2G12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650283/omap-l138-arm-vs-dsp

器件型号:OMAP-L138
主题中讨论的其他器件: AM572866AK2G12

客户询问:

我们是通用测试设备的制造商。 我们将 TI 的 OMAP-L138用于控制器。 现在、我们正在开发新的控制器。 对于此控制器、我们只想使用 ARM。 因此、请告诉我多个 ARM (2个 ARM 内核)是否满足我们的要求。

我们的代码包括伺服调优、波形生成和 DAQ。 代码具有更多的 浮点运算。

请建议 ARM 是否比 DSP 更好地执行此类操作。

他还需要性能比较文档、如果该文档存在、请帮助提供该文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价]而且他还需要性能比较文档、如果该文档存在、请帮助提供该文档。[/报价]
    这种文件不存在。

    [引用]我们的代码包括伺服调优、波形生成和 DAQ。 代码具有更多的浮点运算。[/quot]
    您是否计划在设备上运行操作系统? 如果是、哪个操作系统:RTOS 或 Linux? 如果您使用 Linux、那么是的、ARM 器件是完美的。 如果您计划 RTOS、那么 DSP 可能会更好。
    器件建议。 考虑 AM5728器件。 它们具有两个 ARM 内核、两个 DSP、grahPIC 处理器和实时内核。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!  

    感谢您的回复。

    您建议的处理器更好。

    我们的最后一个控制器具有 OMAP-L138、它包含 ARM 和 DSP。 ARM 用于 PC 和 DSP 之间的通信。 目前、我们的处理算法正在 DSP 中运行。 我们的算法包含许多浮点运算。

    旧版控制器在 ARM 中具有 Linux 操作系统。 我们希望保持不变。 希望在 ARM 中运行 Linux OS。

    我还检查了用于处理的 Keystone 系列处理器、因此我选择了66AK2G12处理器。 因为我们需要1个 ARM 和1个 DSP。 那么、您对此选择的看法是什么。 此外、如果您提供 OMAP-L138和 Keystone 处理器的比较表、也会有所帮助。 让比较表包含性能和触发器。 请告诉我该 IC 的路线图、因为我们希望在未来(10-13)年内使用该 IC。

    此致、

    普拉什兰特。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    66AK2Gx 器件刚刚发布、因此未来将支持这些器件。

    您可以在此处找到一些基准:
    www.ti.com/.../sprac13.pdf

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!
    感谢您的回复。
    您的体验。 所选的 IC 66AK2Gx 是否会取代我们旧的 OMAP-L138处理器? 并提升我们的性能...?

    此致、
    普拉什兰特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    如前所述、我将探讨 66AK2G12的详细信息。 我没有获得 DSP 的信息触发器。 在下面的链接中、我获得了 ARM 的 FLOPS、但我对 DSP FLOPS 感兴趣。 因此、请提供 DSP 的详细信息。

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Linux_Kernel_Performance_Guide#Linpack 

    正在等待回复。

     

    此致、

    普拉什兰特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [引用]根据您的经验。 所选的 IC 66AK2Gx 是否会取代我们旧的 OMAP-L138处理器? 并提升我们的性能...?

    K2G 器件使用较新的 ARM 和 DSP 内核、因此两个问题的答案都是肯定的。

    [引用]在下面的链接中、我有 ARM 的 FLOPS、但我对 DSP FLOPS 感兴趣。 因此、请提供 DSP 的详细信息。[/报价]
    此信息不公开。 现在、您只能参考上述 wiki。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    K2G 器件系列具有运行频率为600MHz 或1GHz 的 c66x DSP、具体取决于您选择的器件。
    可以根据以下 e2e 线程中的指导计算 c66x 的 FLOPS 信息

    e2e.ti.com/.../401736

    对于其他一些 Keystone 2系列器件、可在此处找到 Gflop 信息汇总
    www.ti.com/.../overview.html

    我将跟进我们将在何处以及何时为 K2G 系列发布此版本。

    希望这对您有所帮助。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul、

    感谢您回复并提及 K2G 系列的 FLOPS 信息的后续操作并将其发布。

    此致、

    普拉什兰特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    普拉什兰特
    总之、DSP 以600MHz 运行时的 K2G 器件将以9.6GFLOPS 的速率运行、而以1GHz 运行的 K2G 器件将以16GFLOPS 的速率运行

    我建议您查看以下帖子
    e2e.ti.com/.../145286
    特别是 RandyP

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mukul、
    感谢您指导我获取如此宝贵的信息。

    感谢 Randy P.的出色解释。

    此致、
    普拉什兰特。